This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317L:LM317L

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382988/lm317l-lm317l

器件型号:LM317L

工具与软件:

您好支持团队:

我有以下电路:

我的问题是、当我打开输入电压(24V)时、输出上会出现较大的瞬态。 我正在使用切换开关。

蓝色= Vin

黄色= Vout

输出约为3.3V、输入为24V。 因此输出上没有负载。

当24V 接通时、输出中存在瞬态。 其为-2.2V 至+2.4V (总电压4.5V)。

振幅会变化、有时达到7V-10V 以上、这会在我的整体设计中使用时引起问题。

消除该瞬态的最佳方法是什么?

谢谢、Tracy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tracy:

    您是否可以通过某种方法(例如板载焊盘)使用浪涌电阻器减慢输入速度?  

    当您打开输入时、您是否在其他节点上测量到了类似的瞬态、或者它只是 LM317L 输出? 我问这个问题、因为我想知道在如此短的上升时间内是否会在一定程度上穿过接地耦合。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    这些都是非常好的建议:

    我确实将一个240欧姆电阻器与 Vin 串联来限制浪涌电流、但未见改善。 但它不是使用独立的3.3V 电源(全辅助电源 已连接)。 我应该用独立的3.3V 电源来重复此操作、以使其保持最简单的形式。

    在其他位置检查瞬态是一个好主意。 如果地面上存在瞬态、这可能是一个很好的线索。 我确实检查了24Vin 上的任何过冲或瞬态、没有看到任何异常。

    周五、我将再次尝试使用240欧姆电阻、并检查稳压器上的反馈引脚和接地端。

    感谢您的输入、Nick、也祝您第四次

    Tracy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现瞬态来自开关。 我在开关和电源输入之间使用了共模扼流圈、几乎消除了瞬态(开关抖动)。

    Nick、感谢您的建议、这些建议为我带来了解决方案(我重复了负载测试、并意识到开关是罪魁祸首)。

    Tracy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tracy:

    很高兴我能(间接)帮助!

    此致、

    Nick