工具与软件:
您好支持团队:
我有以下电路:

我的问题是、当我打开输入电压(24V)时、输出上会出现较大的瞬态。 我正在使用切换开关。

蓝色= Vin
黄色= Vout
输出约为3.3V、输入为24V。 因此输出上没有负载。
当24V 接通时、输出中存在瞬态。 其为-2.2V 至+2.4V (总电压4.5V)。
振幅会变化、有时达到7V-10V 以上、这会在我的整体设计中使用时引起问题。
消除该瞬态的最佳方法是什么?
谢谢、Tracy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好支持团队:
我有以下电路:

我的问题是、当我打开输入电压(24V)时、输出上会出现较大的瞬态。 我正在使用切换开关。

蓝色= Vin
黄色= Vout
输出约为3.3V、输入为24V。 因此输出上没有负载。
当24V 接通时、输出中存在瞬态。 其为-2.2V 至+2.4V (总电压4.5V)。
振幅会变化、有时达到7V-10V 以上、这会在我的整体设计中使用时引起问题。
消除该瞬态的最佳方法是什么?
谢谢、Tracy
您好、Nick。
这些都是非常好的建议:
我确实将一个240欧姆电阻器与 Vin 串联来限制浪涌电流、但未见改善。 但它不是使用独立的3.3V 电源(全辅助电源 已连接)。 我应该用独立的3.3V 电源来重复此操作、以使其保持最简单的形式。
在其他位置检查瞬态是一个好主意。 如果地面上存在瞬态、这可能是一个很好的线索。 我确实检查了24Vin 上的任何过冲或瞬态、没有看到任何异常。
周五、我将再次尝试使用240欧姆电阻、并检查稳压器上的反馈引脚和接地端。
感谢您的输入、Nick、也祝您第四次
Tracy