This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38025-Q1:LMR38025-Q1空载电流非常高、即10 mA。

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384360/lmr38025-q1-lmr38025-q1-no-load-current-is-very-high-i-e-10-ma

器件型号:LMR38025-Q1

工具与软件:

我们使用 LMR38025-Q1。

空载电流非常高、即10 mA。 以下是这些元件的关键值

  • 输入电压: 24V
  • 开关频率 = 400kHz
  • 电感器 L1 = 15uH
  • R FBT = 50K
  • R FBB = 10K
  • RT = 64.9K
  • PG 的串联电阻= 10K Ω

是由于 FPWM 模式吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kapeesh:

    感谢您发送编修。  此设备的专家目前不在办公室。  我曾研究过数据表、我认为您对 FPWM 模式是正确的。  如果您希望在空载时实现低 IQ、请使用该器件的 PFM 模式版本。  

    希望这对您有所帮助。"

    此致、

    Youhao