This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:输出

Guru**** 2581925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681, CSD95490Q5MC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367718/tps53681-outputoff

器件型号:TPS53681
主题中讨论的其他器件: CSD95490Q5MC

工具与软件:

  • 尊敬的员工:我在使用 TPS53681调试多相降压转换器时遇到以下错误、这是我自己设计的。 图中显示有温度错误、无输出电压、分别显示"output off"、"fault_ps"和"power good"、如图所示。 然而、我使用温度枪正常显示温度、并且在调试过程中没有加载、但是测得的电流很高。 请问原因是什么? 我只使用了 A 相的4个通道、没有使用 B.e2e.ti.com/.../MBUCK.pdf 通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的交龙:

    "FAULT_PS"表示功率级向控制器报告故障。 当功率级报告故障时、输出将关闭、以防止任何潜在的损坏。 高温度和高 Iout 是功率级用于指示控制器出现故障的线路。 这可能是由许多不同的 原因造成的。  

    仅使用通道 A 的4个通道是可以的、但您还需要将通道 B 设置为相位为0、否则也可能导致其他问题。  

    您能否分享您所用功率级的数据表? 我注意到它不是 TI 的功率级、因此与故障报告可能会有所不同。 您能否同时分享您的配置?

    此致、

    Nash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Infineon_2D00_TDA21490_2D00_DataSheet_2D00_v02_5F00_00_2D00_EN.pdf

    这是我所使用的智能功率级的数据手册。 关于配置、我在原理图中显示了通过将芯片的引脚20接地来禁用 B 通道(BVR_EN)、并 通过将引脚27接地来禁用 A 通道5。 在软件中、我只更改了输出电压、而不进行任何其他更改。 您能告诉我还需要在哪里设置吗? 非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jialong:

    引脚27 ACSP5不应接地、电路原理图也不会将其显示为接地。 您能否确认它是接地还是3V3?

    此图表显示了各种配置的正确 CSP 配置。 在您的情况下、ACSP1、2、3、4应该全部连接到它们各自的功率级、而 ACSP5应该为5V。

    如果您已确认配置正确、则功率级本身可能存在问题。  

    此致、

    Nash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 很抱歉提供了错误信息。 我已将 ASCP5、ASCP6和 BSCP2连接到3.3V、并将 BSCP1接地。 我按照设计示例进行操作、应该没有问题。 我想问一下是否有其他问题导致输出出现故障? 我认为我的功率级连接正确。 我正在使用的 TDA21590功率级芯片与 tps53681evm 中使用的 CSD95490Q5MC 引脚大致相同。 我期待着你的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jialong:

    我相信您可能会遇到功率级本身方面的问题。 控制器显示的故障是来自功率级的故障。 很遗憾,我无法为您提供英飞凌功率级方面的帮助。  

    此致、

    Nash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。 我重新焊接了芯片并进行了空载实验、我们发现全部四个相位都可以检测到、并且输出电压稳定。

    但是其中一个功率级芯片的温度明显高于其他芯片、所以我更换了智能功率级芯片。 上电和再次测试后、软件只能检测一相电流。

    应在何处配置设置? 我无法找到如何设置它。

    我将通道 A 配置为四相、通道 B 已禁用。 我的 ASCP5、ASCP6和 BSCP2连接到3.3V、BSCP1接地。 是不是 TPS53681芯片已损坏?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的交龙:

    如果电路板正常工作、但其中一个相位的温度较高、那么我可以想象该相位出现高侧 FET 损坏、导致过多的功率损耗、或者器件发生软短路、导致过多的功率损耗。 我不确定更换一个功率级会如何导致其他2个功率级不再工作。 控制器总是有可能因某种原因而损坏、但这种情况应该极不可能发生。 由于功率级之前存在焊接问题、因此可能需要更换控制器。

    我不确定您询问的配置设置是什么。  

    通道 A 和 B 的配置应该正常。   

    此致、

    Nash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、在上电测试过程中、负载电流逐渐增大、电路板遇到故障、产生了振动噪声、但仍然保持电流输出。

    当我继续增大电流时,电路板发出"咔嗒"声,并出现图片中所示的电流波动问题。

    使用红外测温法,我发现一个功率级比其他功率级略暗,但在输出电流较低的情况下,温度看起来非常平衡。

    可能的原因是什么?

    此外、我没有将智能功率级的温度输出引脚连接到 TPS53681的温度检测引脚、因为当我使用0欧姆电阻器进行连接时、始终会发生误差。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的交龙:

    听起来其中一个功率级可能已在测试中损坏。 温度输出引脚也是故障报告引脚、因此如果不连接这些引脚、控制器便无法在出现故障时将其关闭。 在功率级打开之前出现故障意味着很可能存在导致某种短路的焊接问题。

    请验证您在功率级的每个 TAO 引脚上测量的电压。

    此致、

    Nash