This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:LP2985-10 M3版本?

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384023/lp2985-lp2985-10-m3-version

器件型号:LP2985

工具与软件:

尊敬的团队:  

是否有制定 LP2985-10DBVR M3版本的计划?  

如果没有、LP2985-10器件是否有 EOL 计划? 请告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dino

    没有计划将此器件转换为300mm、最好的替代器件是 TPS7A2401DBVR。

    根据此器件的历史运行速率、LP2985-10DBVR 将以~10年的库存周转到 EOLB。

    谢谢!

    Prakash L