This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:有关 Golden Learning 的问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377322/bq27426-questions-about-golden-learning

器件型号:BQ27426

工具与软件:

您好、

1、黄金学习需要 Passedcharge >设计能力*90%。 这是什么原因呢?

2、使用老化电池 SOH=73%进行黄金学习,所需的材料<design capacity*90%,如何解决这一问题,使黄金学习取得成功?

1、黄金 Learning要求passedcharge >设计容量*90%*的原因是什么?

2、使用老化电池SOH =73%做Golden 学习、PassedCharge<design capacity*90%、有什么办法可以解决这个问题、使Golden Learning成功?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:这确保了高质量的初始 Qmax。 电量监测计会在学习周期内禁用多项 QMax 检查、因此电量监测计需要在 DOD 中发生较大的变化才能鉴定测量的通过电荷以便在学习周期内更新 QMax。

    #2:这不是真正的学习周期的范围(这是为了一个新的细胞,而不是严重老化的细胞)。 您必须更改90%的限制、但我不建议这样做、因为这会对 Qmax 精度产生不利影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Dominik、

    如何更改90%参数?

    #2:这超出了真正的学习周期(适用于新的细胞、而不是严重老化的细胞)。 您必须更改90%的限值、但我不建议这样做、因为这会对 QMax 精度产生不利影响。

    如何修改90这个参数?μ V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq27426不像其他 TI 电量监测计那样强制执行90%。 您必须在学习周期中更改90%的限制、但我不建议这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dominik、

    很抱歉、我还想知道需要 Passedcharge 的详细原因>Design capacity*90%。

    请帮助详细说明:

    为什么 Passedcharge 需要大于设计容量*90%的黄金学习能力?
    原因是什么?

    #1:这可以确保高质量的初始 Qmax。 电量监测计在学习周期内禁用多项 QMax 检查、因此电量监测计需要在 DOD 中发生较大的变化才能鉴定测得的通过电荷以便在学习周期内更新 QMax。[/QUOT]

    非常抱歉、还是想知道需要passedcharge >设计容量*90%*的详细原因。

    请帮忙详细说明下:

    为什么Golden Learning时、passedcharge需要超过design 容量*90%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq27426不强制执行90%。 这是 TI 建议的纯净学习周期。 原因是通过的电荷越大、Qmax 就越准确。 QMax =通过的电荷/ DOD 变化。 如果 DOD 的变化为0.9、则与 DOD 的变化仅为0.37相比、DOD 中的小绝对误差对精度的影响较小。 它由大多数 TI 电量监测计强制执行、但不是 bq27426。 它仍然是一个正确的学习周期的官方建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dominik、

    1、Bq27426不强制90%:
    默认值需要 PassedCharge>Design Capacity*90%、但可以通过寄存器修改90%的限制。
    这是否理解正确?

    2、如何修改限制?

    1、Bq27426不强制90 %、是否可以理解为:默认需要passedcharge >设计能力*90%、但可以通过寄存器修改90 %的限制?

    2 μ、如何修改该限制?A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    90%这正是 TI 对专用学习周期的要求。 bq27426仅强制执行37%。 没有要修改的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dominik、

    回到开头的问题:

    插入 SOH=73%的电池、加载 FS 文件(保留容量350mA 窝300)、并再次无法通过 Golden Learning 成功学习。

    是否可以通过多次充满电(SOC100%)、完全放电(SOC0%)循环来使燃料计学习 SOH=73%时电池的 FCC?

    回到一开始的问题:μ A

    插入SOH = 73%K ö 的电池、加载Fs文件(K ö、再次通过Golden learning无法学习成功。350mA 储备容量ó n).

    是否可以通过多轮循环的满充(SOC100%)满放(SOC0%)来使Fuelgauge学习到SOH =73%8电池的FCC?Ω

    [报价 userid="550555" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377322/bq27426-questions-about-golden-learning ]2、对于 Golden Learning、使用老化的电池 SOH=73%、即 Passedcharge
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是可能的。 电量监测计将应用所有 QMax 和 Ra 更新规则、因此会花费几个周期。 最重要的是 DOD 必须至少变化0.37、并且宽松的电压不在平坦区。