This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:我们测试了 GRL 处的 FV、有一个3.3.6和放大器的测试项;3.7.2.2

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383262/tps65994ae-we-tested-the-fv-at-grl-and-there-was-a-test-item-of-3-3-6-3-7-2-2

器件型号:TPS65994AE

工具与软件:

尊敬的  Shubha:

商品:eGFX_AMD 和 eGFX_NVIDIA
详细信息:系统通电时、SUT 将显示黄色感叹号。

请参阅以下 Raymond 提供的信息。

eGFX:PDO 电源与其外部 GPU 之间似乎存在一些相关性、但存在问题。

我已附上针对每种问题捕获的 PD 日志。 我建议通过随附的日志、针对这些问题中的每一个问题、使用 e2e 进行后续调试。

关于作为附加文件登录:

e2e.ti.com/.../Clevo_5F00_eGFX_5F00_PortA_5F00_PD_5F00_Logs.zip

谢谢~

Marty