This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ76942:DSG FET 关断问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383266/bq40z80-bq76942-dsg-fet-turn-off-problem

器件型号:BQ40Z80

工具与软件:

大家好!

我正在项目中使用 bq40z80芯片、但遇到问题。 当我发送命令以关断 DSG 引脚时、其电压从27伏降至约13-14伏、而不是变为零。 因此、负载上始终存在电压。 我在做什么错?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是一个全国性节日。 我们明天会回复您。

    此致、

    应用团队的成员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    驱动器电荷泵约为~11V。 您的压降似乎接近于该值。 您要在哪里探测关断电压。 您应该在 DSG 引脚和 PACK+(+负载)处进行探测


    此外、10M Ω 电阻的连接好像在栅极电阻器之前。 它应该在之后。 我会检查您的 CHG 和 DSG FET 连接并将其与我们的 EVM 原理图进行比较。  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我根据上述原理图连接了电阻器 R1、并进行了去焊 VT3以进行测试。 不过、引脚26上的电压相对于 GND 保持在11V 左右、而根据数据表、它在关闭时应为0V。 我的电池电压为16伏、当给出开启命令时、DSG 上的输出相对于接地为27伏、相对于电源为11伏、这是预期结果。 但是、当给出关断命令时、DSG 引脚相对于接地保持在13V、相对于源极保持在2.5V 左右、从而导致晶体管进入线性模式而不会完全关断。 我预计它相对于接地为0伏。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要确定 DSG FET 是否已关闭、您应探测 DSG 引脚和负载连接(Load+)。 该电压应为0V 左右、才能完全 FET 关断。 导通时、该电压应该在11V (电荷泵电压)左右。 请参阅以下内容。  

    您不应探测 GND。



    看起来在电路中某种程度上、会在 DSG 引脚的栅极和 Load+(Vgs)之间产生额外2V 的电压。  
    我假设这是因为10 M Ω(R1)电阻器位于 R2之前、而非 R2之后。

    您是否具有并联 FET 连接。 有关并联 FET 的参考、请参阅下面的。  
    参考:
    https://www.ti.com/lit/an/sluaa09a/sluaa09a.pdf

    https://www.ti.com/lit/ab/slpa020/slpa020.pdf