This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562203:负载内部多个电源 IC 短路时的故障

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383628/tps562203-failures-when-multiple-power-supply-ics-are-shorted-inside-the-load

器件型号:TPS562203

工具与软件:

尊敬的 TI 团队

 

我有一个与下面这个主题内容相关的问题。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380113/tps562203-types-of-failure-modes/5283405#5283405

 

上一主题中提到的 TPS562203的1.5V 输出似乎连接到 LAN 通信 IC。

此外、似乎除了1.5V、3.3V 和1.15V 之外、还为 LAN 通信 IC 供电。

 

客户正在考虑在 LAN 通信 IC 内短路3.3V、1.5V 和1.15V 电压输出的可能性。

如果电源 IC 的输出在负载内部短路、TPS562203是否可能损坏?

 

此致、

Taroimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Taroimo

    感谢您发送编修! 我会检查您的问题、并在这些天与您联系。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo:

    您可以分享一下系统的示意图吗?  1.5V、3.3V 和1.15V 之间有什么关系? 是否相同的 Vin 电源且每个 Vout 是否连接在一起?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    抱歉、我们目前没有原理图。

    顺便说一下、1.5V、3.3V 和1.15V 电压均由"TPS562203"直接从12V 生成。
    (总共使用了三个"TPS562203"。)

    被确认有故障的是输出"1.5V"的"TPS562203"。
    (VIN 引脚和 GND 引脚似乎短路。)

    上述三个输出电压连接至 LAN 通信 IC。
    我的客户怀疑上述三个电源轨在负载侧短路、这可能导致了故障。

    此致、
    Taroimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo:

    感谢您的反馈。 我怀疑不同 Vout 的短路可能会导致器件故障保护、但不会造成如您所述的损坏。 我建议您可以检查我在上一主题中提到的任何潜在风险。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚