This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B-Q1:是否可以实现电流共享?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381589/tps54560b-q1-current-sharing-possible

器件型号:TPS54560B-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

是否可以并联两个或更多 TPS54560B-Q1 IC 以获得更大的输出电流?

输出是电流模式控制的、并且提供 COMP 引脚、因此我认为两个 COMP 引脚和 FB 引脚可以连接在一起。 类似的 TI 应用程序如需了解详情、请 访问:https://www.ti.com/lit/an/slva389/slva389.pdf

谢谢你

此致

Lyto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lyto:  

    让我来咨询团队、了解如何并行使用2个 TPS54560B-Q1。 我会在 EOB 星期三之前收到您的任何信息。

    谢谢!  

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、太棒了。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lyto:

    您似乎可以这么做、但在第二个器件上没有任何东西可以关闭 COMP。 因此、您需要向两个器件提供反馈、并通过使用较低的 Rcomp 值将增益减半。  此外、如果您希望器件具有180异相、则需要提供外部时钟来交错相位。

    我希望这对您有所帮助、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我将有一个进入 FB 引脚的电流反馈、因为我需要一个电流驱动器。 那么我要将电流分流放大器的输出连接到两个 FB 引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lyto:

    您是正确的将电流直接馈送到两个 FB 引脚中。

    您可以使用另一个器件来简化设计。 您是否仅限于使用  TPS54560B-Q1?

    此致!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只能使用 TPS54560B-Q1。 谢谢你。 我订购了一些评估板来测试它。