This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:向后兼容性

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044, TUSB1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384357/tusb1044-backward-compatability

器件型号:TUSB1044
主题中讨论的其他器件: TUSB1004

工具与软件:

尊敬的团队:

美好的一天!!!

我们计划 在设计中使用 TUSB1044IRNQT、用于补偿 USB3.0 Gen 1接口的 ISI 损耗。 下面是一些问题、

1. TUSB1044是否向后兼容 USB3.0 Gen1?

2.我们是否可以将两个 USB3.0 Gen 1接口与一个 TUSB1044设备连接?

尽早期待您的支持。

此致、
Arun Gomathi R
硬件设计工程师
印度数据模式公司
金奈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arun

    请使用 TUSB1004 以支持两个 USB3.0 Gen 1接口。  TUSB1004支持第2代 USB 3.2 (10Gbps)和第1代 USB 3.2 (5Gbps)以及 USB 3.2低功耗状态(断开、U1、U2和 U3)。  USB3.2 Gen 1与 USB3.0 Gen 1相同。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的立即响应。

    规格。

    您能告诉我们为何不能针对 USB3.0第1代应用使用 TUSB1044吗?

    此致、
    Arun Gomathi R
    硬件设计工程师
    印度数据模式公司
    金奈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arun

    当您说到 两个 USB3.0 Gen 1接口时、我假设这是两个单独的 USB 器件。 TUSB1044是一款支持 USB Type-C 应用的转接驱动器、在其设计中具有一个单状态机。 为了支持两个器件、TUSB1004将成为解决方案、因为它的设计中包含两个独立的状态机。

    谢谢

    David