This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:2节充电 IC 的原理图设计审查

Guru**** 2506915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383965/bq24133-schematic-design-review-of-the-2-cell-charging-ic

器件型号:BQ24133

工具与软件:

我设计了基于 BQ24133的2芯充电系统。 设计有点复杂。 您能否查看原理图、并告诉我是否需要进行一些更改或调整。 谢谢

该系统专为 12V 输入、2节电池8.4V、2A 充电电流、0.2A 而设计
预充电/终止电流、2A DPM 电流、18V 输入 OVP。  

原理图附后。  e2e.ti.com/.../SCH_5F00_Schematic1_5F00_2024_2D00_07_2D00_07.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zunuran:

    我建议添加如下所示的突出显示的去耦电容器(C12=C21=0.1uF):

    除此之外、我认为原理图没有明显的问题。

    此致、

    Jeff