This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:关于此器件的疑问:BQ24133RGYR

Guru**** 2505095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133EVM-715-15V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382513/bq24133-queries-about-this-part-bq24133rgyr

器件型号:BQ24133

工具与软件:

我的疑问是关于 BQ24133RGYR IC。 我需要有关其电流可用性和供应确认的详细信息。

我计划将其用于充电、并符合以下规格:

  • 输入:15V
  • 3节电池、每节电池为4.2V
  • 充电和放电电流:1A
  • 过流和过压保护
  • 针对过度充电的自动切断
  • 温度监测

最重要的是、我需要恒定的电压和电流来进行充电。 以下是我的要求。

我检查了 BQ24133EVM-715-15V 评估板以测试我的要求、但它可能不在线销售。

此外、我没有基于 IC 的电路的电路布局和原理图参考。

请提供此部件在印度的经销商和经销商的详细联系信息。

如果当前没有可用的产品、请分享新的等效部件和最近发布的产品的相关信息、因为我们计划在未来10年内使用此 IC。

另外、请分享原理图或电路图以验证我的要求。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharathkumar:

    BQ24133EVM 应能满足您的需求。 可提供 IC。  EVM 可 通过 www.ti.com 以及 DigiKey 和 Mouser 获取。  接近数据表末尾有示例应用电路。  EVM 用户指南提供了示例布局。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个原理图上有一个。 我无法理解某些连接。
    您能解释一下它们在本电路中的用途吗? 我用红圈标记了它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    多个点显示了 FET 的多漏极引脚。  TP 用于插入 Tektronics 示波器探头。  您不希望电路中出现这种情况。

    此致、

    Jeff