This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DJEVM:如果不存在外部电源、EVM 不会设置为受电方。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988DJ, TPS65988DJEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383997/tps65988djevm-evm-will-not-setup-as-sink-if-external-supply-is-not-present

器件型号:TPS65988DJEVM

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我想在不从外部插孔为 EVM 供电的情况下连接一个 USB C 电源作为供电方、然后在另一个 USB 端口上连接一个接收设备来为其充电。  

如果我使用 SYSPWR 对 VBUS 进行排序、可以使其正常工作、但随后我需要将其断开才能正确使用系统。  

我使用默认 EVM 配置。

是否可以设置 PPEXT1和 PPEXT2以 默认连接 SYSPWR (TPS65988DJ 关闭时)、使用5V 电压为 TPS 供电并  在协商受电能力之前禁用对侧端口 PPEXT?  

即使实现了上述目标、我知道、如果不为 TPS 供电、或者不使用外部电源/电池来即时切换端口灌电流和拉电流功能、也是不可能的。

上述准确性、或者是否有方法可以 通过软件或硬件配置 TPS65988DJEVM、以便在不连接外部插孔的情况下协商灌电流和拉电流功能。  

此致、  
Pavlos

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个叫做 BusPowerZ Configurations 的东西。 通过打开开关6 (BP_NoWait)、IC 将从连接的 VBUS 上电、然后协商受电或供电能力。 因此、无需外部桶形电源。