This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5862:II2C 不能正常工作

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5862, LP5860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383680/lp5862-ii2c-doesn-t-work

器件型号:LP5862
Thread 中讨论的其他器件: LP5860

工具与软件:

您好!

我在以下电路中使用 LP5862:

我会尝试发送 I2C 消息0x43并尝试写入0x00、但在发送地址字节时没有否定确认位。  

IC 导通、因为 VCAP 引脚的电压为1.78V。  

我尝试在 LP5860的评估板上发送完全相同的消息、确认成功、如下所示:

有什么建议吗?

此致

Ehsan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ehsan

    我们的专家将在病假,并将在下星期一向您提供反馈意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ehsan:

    您能告诉我为什么芯片地址设置为0x43吗? 因为我注意到 ADDR0和 ADDR1引脚连接到 GND。 我想原因可能是您发送了错误的芯片地址。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    查看数据表中的此表:

    我可以通过发送1000011 = 0x43来在理论上寻址芯片

    这正是评估板发送和接收 AM 确认的方式。 请看一下上面带有信号的图像。

    此致

    Ehsan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了问题。 这是布局错误! 感谢您的支持