This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:将其用于电流(&L);0.5A

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25961, TPS2596, TPS2595, TPS1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383426/tps2595-using-it-for-currents-0-5a

器件型号:TPS2595
主题中讨论的其他器件:TPS25961TPS2596、、 TPS1641

工具与软件:

你(们)好

我将 TPS259533DSGT 用于低至100mA 的电流、我唯一注意到的是触发电平不在 TPS259533的容差范围内。

根据我的理解、由于电阻值和电流限制之间相关性线性、TPS259533设置为在0.5A - 4A 范围内运行。 相关设置在0.5A 时开始呈线性、电流由内部 FET 限制为4A。

因此、从技术角度而言、我应该可以在低于建议的0.5A 时使用它? 或者电流限值降低是否有其他原因? 如果是、在低于0.5A 的情况下使用它会有什么问题?

KR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KR:

    [报价 userid="539602" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383426/tps2595-using-it-for-currents-0-5a "]我注意到触发电平不在 TPS259533的容差范围内。[/QUOT]

    您是说当保持限制小于0.5A 时、ILIM 精度不在限制范围内?  

    Unknown 说:
    从技术角度讲、我应该使用低于建议的0.5A 吗? 或者电流限值降低是否有其他原因? 如果是、那么低于0.5A 时、使用它会有什么问题?

    是的、这不会损坏器件、但会导致电流限制出现非常高的不准确性。

    如果您需要电流较低的电子保险丝、请考虑使用 TPS2596或 TPS25961器件。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush

    感谢您快速回答! 我现在已经创建了自己的帐户、这实际上是我的问题。

    您是说当您保持限值低于0.5A 时、ILIM 精度不在限值范围内吗?  [报价]

    是的、我之前讲过 ILM 精度。

    是的、这不会损坏器件、但会导致电流限制非常高的不准确性。

    非常高的不准确性意味着什么?
    计算公式是否只是起步并微调值、直到它适合我的需求仍然可靠?
    或者、具有相同 ILM 电阻的两个不同 TPS 是否极不可能在电流低于0.5A 时触发、在电流稍相同时触发? 但我想您不能真正回答这个问题、因为您只在建议的电流范围内测试容差。

    此致

    Domink

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    该器件经过专门设计、可提供良好的精度、在0.5A 至4A ILIM 范围内可靠运行。

    Unknown 说:
    计算公式是否是一个好办法、在它适合我的需要之前微调它的值仍然是可靠的吗?

    该计算公式基于 n 个器件的曲线拟合与平均电流限制数据之比、仅在设计的器件 ILIM 范围内有效。 如果您希望使用它、这是一个很好的起点、然后您可以对该值进行微调。    

    [报价 userid="613208" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383426/tps2595-using-it-for-currents-0-5a/5288385 #5288385%]具有相同 ILM 电阻器的两种不同 TPS 是否极不可能在低于0.5A 的电流时触发、在某种程度相同的电流时触发? 但我想您无法真正回答这个问题、因为您只测试建议的电流范围内的容差。

    当我提到精度非常差时、如果将 ILIM 保持在0.5A 以下、则会因工艺变化而出现很大的变化。 是的、我们并未测试该器件的电流限制、使其低于0.5A ILIM、因此我无法分享任何数字、但由于我们的设计未针对此范围对器件进行优化、工艺变化会增加。

    您使用此器件的规模。 TPS2596是否也不适合您的应用? 没有更改的任何具体原因?  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush

    感谢您的广泛回复!

    您使用此设备的规模如何。

    我们将其用于低至100mA (R_ILM = 33k)的电流、这种电流通常在74mA 左右触发。 只要触发器与所有这些触发器一起保持在74mA 周围、这实际上对我们的应用都是合适的。 但由于情况并非如此、我们可能必须切换。

    [报价 userid="573457" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383426/tps2595-using-it-for-currents-0-5a/5290002 #5290002"] TPS2596是否也不能很好地满足您的应用需求? 不更改的任何具体原因?

    主要问题是、在我们完成第一个原型设计后、我只注意到了 TPS2595的较低电流限值、因此我想在更改电子保险丝之前首先进行检查。
    TPS2596的占用空间过大、而且电流限值下限也无法解决我们的问题。
    TPS25961是唯一的选项、因此我必须更改。

    非常感谢您的帮助、非常开心!

    此致、
    Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    [报价 userid="613208" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383426/tps2595-using-it-for-currents-0-5a/5290154 #5290154"]我们将它用于低至100mA (R_ILM = 33k)的电流、它们通常在74mA 左右触发。 只要触发器与所有这些触发器一起保持在74mA 周围、这实际上对我们的应用都是合适的。 但由于情况并非如此,我们可能需要切换。[/报价]

    了解了问题。 如果所需的器件数量较少、则可以手动对器件进行回收、但如果可以更改器件、则会更好。  

    [报价 userid="613208" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383426/tps2595-using-it-for-currents-0-5a/5290154 #5290154"] TPS2596的占用空间实在太大、较低的电流限制也无法解决我们的问题。
    TPS25961是唯一的选择、因此我必须更改。[/报价]

    除了 TPS25961、由于更高的精度、您还应该考虑 TPS1641。   

    TPS25961 TPS1641
    电流限制范围 0.1A 至2A 0.03A 至1.8A
    电流限制准确度 20% 6%

    如果您有任何后续问题或决定更改设备、请在此处回复或创建新帖子。

    如果您没有任何其他跟进问题、请单击已解决。

    此致、
    Arush