This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61480:布局对称性

Guru**** 2617115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382550/lm61480-layout-symmetry

器件型号:LM61480

工具与软件:

布局示例具有对称性。
如果未观察到这一点、特性是否会恶化?
例如、如果在一个输出端收集一个电容器、并且反馈和偏置连接到同一个点、会发生什么情况? (请参阅随附的图)

如果您也能解释原因、我们将不胜感激。
如果您也能解释原因、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hidemasa:

    设计是对称的、因为可以减少辐射发射。 不使用对称布局应该是可以的、但您不会从对称所带来的减少发射效应中受益。

    我还会亲自通过0欧姆电阻器将偏置连接到 VOUT、以便您可以在需要时对其进行调整。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

     

    感谢您发送编修。 我知道建议的设计可减少辐射发射、并尝试使其尽可能对称。

     

    谢谢你。