This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62816-Q1:TPG 定义

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62816-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382528/tps62816-q1-tpg-definition

器件型号:TPS62816-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我是否可以知道 TPS62816-Q1数据表中 TPG 的定义?

40us 同样适用于 VOUT 上升和下降场景?

不确定我的理解是否正确、请帮助澄清此部分。

我可以知道 TPG 的最小/最大范围吗? 可能从20us 到60us?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    仅当 PG 从高电平变为低电平时、预计才会出现40us 干扰。 您将看到这个唯一的 PG 下降沿。 遗憾的是、没有超出数据表规格的最小值/最大值数据。

    PG 从低电平到高电平、预计没有毛刺脉冲、 一旦达到 PG 阈值、它将变为高电平。

      如果客户 对其应用有问题、请告诉我。

    此致、

    TanVee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  TanVee:

    我现在很清楚。

    谢谢你。