This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:低电平噪声容限偏差

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383776/tps92200-deviation-in-low-level-noise-margin

器件型号:TPS92200

工具与软件:

大家好、

我目前使用的是具有 MPN TPS92200D1DDC 的同步 LED 驱动器。 在计算逻辑低电平时处理器和 LED 驱动器之间的噪声容限时、我获得了-0.33V 的负值。

Processor VOL (max)为0.66V。

LED 驱动器 V4.12.7V (max)为0.3V。

裕度(VIL - VOL)为-0.33V。

VIL 是指电压输入低电平、VOL 是指电压输出低电平。

如果您评论负噪声容限是否会影响设计、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家 今天不在办公室 ,将在下星期一给你反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    为避免处理器与 TPS92200之间出现误解、应确保处理器(max) VC2小于 VOL (max)驱动器 VC2且有足够余量。

    此致、

    Steven