This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066A:、较大的 Cout μ F 和插入延迟启动

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382470/lm25066a-start-up-with-large-cout-and-the-insertion-delay

器件型号:LM25066A

工具与软件:

大家好、团队成员:

您可以帮助回答以下客户的问题吗?

如果输出电容很大、例如20000uF 或更高;那么限制浪涌同时降低 MOSFET SOA 问题的理想方法是什么? 除了控制延长输出的 dv/dt、还有其他方法吗?

顺便说一下、由于 TI 制造了许多热插拔控制器、所以 TI 是否有建议的插入延迟时间和浪涌电流时间? 了解这通常取决于应用、但想知道其他人是如何配置热插拔的。

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    我将检查并重新回到这一点。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailang、

    应用电压是多少?这里的应用电压是多少?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Kunal、

    输入电压为12V、应用是开关。

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    TI 对浪涌电流和插入延迟时间没有建议。 由客户决定。 最大负载电流是多少? 客户也可以使用电子保险丝器件。  

    此致

    Kunal Goel