This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61289:升压模式应用

Guru**** 2811015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, TPS61289, TPS61287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383299/tps61289-boost-mode-application

器件型号:TPS61289
主题中讨论的其他器件:TPS55289TPS61287

工具与软件:

您好、先生、

我们想确认几个问题:

1、 输入20 V、输出21.5V、最大电流7A、升压模式、VFB 使用0.7V 还是0.8V ?

2. 如何计算升压模式下 VHIGH 的输出电压?

3. pin3_COMP,不能连接外部补偿电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    该器件可用作纯升压器件。

    您可以将其视为正常的升压器件、并将 MODE 引脚设置为低电平。

    FB 通常以1V 电压进行调节、请设置 Rup/Rdown=20.5。

    该器件始终在250k 时以 FPWM 模式工作。

    然后请将 COMP 引脚与 Rcomp 和 Comp.

    有两个点需要检查。

    当 Comp 斜升至0.6V 时、器件开始开关、这可能会在启动时引起尖峰。

    另一个原因是当 Vin 非常接近 Vout 时、可能会达到最短关断时间、这也会导致 振荡。

    我会仔细检查两点、稍后再回复。

    这里是另一个供您参考的器件。

    TPS55289、它是 升压-降压转换器。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fergus:

    明白了、谢谢。

    我们是否知道该原理图没问题? 感谢您的支持和学习、

    e2e.ti.com/.../OLED_5F00_BOOST_5F00_BD_5F00_TPS61289_5F00_0705-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    我想您要问的是和 Chen 一样的项目。

    (+) TPS61289:电源管理论坛-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    下面是总结:

    1.该器件可用作纯升压。

    FB 通常调节为1V

    3. COMP 引脚必须与 Rcomp 和 Ccomp 连接

    4.最小的导通时间足以完成转换。(它是测试和正常的)

    请访问 e2e.ti.com/.../0624.TPS61287-preliminary-datasheet-version-1.1.pdf

    TPS61287可以视为 TPS61289的纯升压版本、今年将进行 RTMed。

    如有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Fergus