This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:驱动输出异常

Guru**** 2927950 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374345/lm5069-drive-output-abnormality

器件型号:LM5069

工具与软件:

Dears、

原理图如下所示。 底部的 LM5069仅用于冗余目的、在正常情况下不会启用。 它仅用于上述的 LM5069;
电流测试情况:在空载输出条件下、向 ULVO 添加一段短时间的3.3V 电平控制信号后、切换到 VIN 24V 电源会导致 GATE 引脚不输出。 在后端添加700Ω 电阻负载会产生正常输出。 当负载大于1KΩ Ω 电阻器时、无输出。 目前、我们不知道原因。 移除电平控制信号后、输出正常。 向 ULVO 引脚添加电平控制信号是否会影响芯片的运行? 它是否与负载有关? 我们的设计要求是当后端存在异常负载时、通过在 ULVO 引脚上使用电平信号控制来关闭电源 我们期待您的回答。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    您能否探测电流和 TMR 引脚电压以及 UVLO 和 GATE。 请分享失败和通过测试用例的信息。

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    下图1显示了正常的启动波形、而图2显示了无法启动的波形;图中的脉冲部分是电源首次上电时产生的脉冲、然后是外部控制信号下拉时的一段低电平时间、最后一部分是控制信号释放后的时间;两个映像之间的差异是负载不同。 图2的负载较轻、而图1的负载比图2重;我不确定后端负载的大小是否会影响驱动程序。 期待您的答复,谢谢您~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来很奇怪。 轻负载很容易启动。

    我正在我的团队成员 Kunal 中循环、以帮助您进一步调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    您对此问题有任何建议吗?谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在检查这个。 很抱歉耽误你的时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    1.您确认负载高达700欧姆时、VOUT 没有启动、负载高于700欧姆 VOUT?

    2.负载类型是什么?

    3.我看到有两个通道。 板的两个通道都显示了此行为?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1k、两个2K 电阻器在 CA2100并联接地、 VOUT 未启动。 三个2K 电阻器并联、并且 VOUT 即将推出。

    2、负载主要由容性负载和电阻负载组成、但移除 CA2100或在 CA2100上并联连接另一个220uF 电容器、仍然没有 VOUT

    3、两个通道同时上电、情况是一样的。 没有输出、且已执行测试。 MOS 晶体管的2.3引脚用导线短路后会出现 VOUT、但芯片似乎未处于正常输出状态

    、说明:移除 LM5069的 UVLO 控制信号也可能导致输出正常

    期待您的答复,谢谢您~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Beryl:

    我将在明天的 EOD 之前检查并重新处理此问题。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    你有任何结果、期待你的答复,谢谢你~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Beryl:

    UVLO 控制信号逻辑是怎样的? 我在原理图中没有看到。

    我还建议在 EVM 上检查您的设计。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    ULVO 控制信号是由另一个电源域提供的额外低电平信号、该电源域也从外部独立的24V 电源信号转换、当另一个电源域未通电时、UVLO 将跟随24V 电源超过欠压阈值。 当其它电源域加电时、UVLO 将被下拉一段时间、然后被释放。期待您的回复、谢谢您~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Beryl:

    我建议您在 EVM 上验证您的设计。  

    此致

    Kunal Goel