This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75477:BM2LB150FJ-CE2替代器件以及它是否具有电流限制功能?

Guru**** 2548740 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75477

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381759/sn75477-bm2lb150fj-ce2-replacement-and-does-it-have-current-limit-function

器件型号:SN75477

工具与软件:

专家、您好!

我是否可以知道我们是否可以替换 BM2LB150FJ-CE2的解决方案? 根据 TI.com 中的交叉参考工具、SN75477似乎可以进行替换。 我可以知道这是否会是解决方案吗? 如果是、我是否能够知道数据表中如下所示的 IOK 是否为电流限值?  

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ann、

    我们没有很好的  BM2LB150FJ 替代产品。 SN75477是在1973年发布的、因此支持将非常有限。  

    您能帮助我们了解一下系统的要求吗? 像 TPS229950-Q1这样的普通负载开关在这里可以工作吗? 额定电压、电流等是多少?

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、您好!

    感谢您的回复! 客户的要求是电流限制、好像我们没有 P2P 解决方案、改变的可能性会变小。 感谢您的答复!

    此致、

    Ann Lien