This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923654:TPS923652DRRR:审阅原理图

Guru**** 2625845 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923654, TPS923655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364042/tps923654-tps923652drrr-schematic-for-review

器件型号:TPS923654
Thread 中讨论的其他器件: TPS923655

你(们)好  

我们正在工作在一体机,我们正在使用升压 LED 驱动器的显示屏背光,我们已经完成了原理图.

请找到随附的原理图以供审阅。 请查看并提供反馈。 以下是显示屏背光规格:

请根据33V 确认一次反馈电阻值和 OVP 值

e2e.ti.com/.../VVDN_5F00_TI_5F00_ORBU_5F00_P2I7_5F00_Display_5F00_Power_5F00_A0_2D00_42.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家今天不在办公室,并将在您回来的时候给您反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    我能否了解您的输入电压是多少?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steven

    输入电压为12V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    所需的输出电流是多少? 我看到您在原理图中将最大电流设置为1A。 但是、上面的灯条显示了540mA 的典型电流。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steven  

    是的、典型的电流要求仅约为540mA、但最大电流将达到700 -800mA。 这就是我们设置为1A 的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    是的、典型的电流要求仅在540mA 左右、但最高可达700 -800mA。

    如果是这种情况、那么我建议您将电路的最大电流设置为该700 -800mA。 否则、在 电流设置下、您的灯条可能获得1A 的输出电流、并可能损坏。

    对于其他元件、请参阅我的以下评论:

    1. 如果未使用 FAULT 引脚、则应将 R1760更改为0 Ω。 请参阅此 E2E 常见问题解答- [常见问题解答]如何处理 TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652的未使用故障引脚? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
    2. 我的估计表明、根据您的电流设置、温升会非常大。 请使用较小的开关频率来降低开关损耗(请相应地调整您的电感器)。 当 Vin = 12V、Vout = 33V 时、这将产生相当大的占空比、并且导通损耗将很大。 不过、导通损耗不能改变、因此我们需要降低开关损耗以提高器件的热性能。 此外、为了获得更好的热性能、建议在此处使用 VSON 封装。
    3. OVP 电阻分压器的值不正确。 请参阅此 E2E 常见问题解答- [常见问题解答]如何为 TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652设计 OVP 电阻分压器? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
    4. 您应该在 VIN 和 GND 之间放置一个100nF 去耦电容器。 请将此电容器靠近 VIN 引脚放置。
    5. 当前热折返阈值可能太小。 您可以在初始测试期间将 R1761更改为0欧姆、以禁用热折返功能并在稍后决定和调整阈值。 (请参阅此 E2E 常见问题解答- [常见问题解答]是否有办法禁用 TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652的热折返功能? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛)
    6. C1884的电容值太小。 有关 如何设计 C_sense 电容器、请参阅数据表中的第9.2.1.2.5节"其他外部元件选型"。
    7. 正确使用的器件是 TPS923654或 TPS923655、因为它们具有更大的开关 FET 逐周期电流限制、适合您的应用。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steven  

    我更新了除 OVP 电阻器值之外的所有注释、我已经根据 E2E 链接中建议的公式计算了 OVP 电阻器值。 即(Vout_max * R_OVP2 /(R_OVP1 + R_OVP2)< 1.1V。 )。

    但我的值太高了、Rovp2为1M、Rovp 1为30M、因此该值为0.96、您可以检查并帮助获取 Rovp 1和 Rovp2值、我的输出电压为30V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    我们的专家将再次回复办公室。

    BR

    Monet Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    30M Ω 与1M Ω 的比率满足该公式、 但我们不建议此处电阻值过大、因为 如果电阻值过大、OVP 引脚的漏电流可能会导致一些问题 。

    请注意、E2E 常见问题解答中提到:"经验法则是您可以设计 总和 R_OVP1和 R_OVP2应设置为约1M Ω 或2M Ω、这通常是一个很好的起点。  然后、您可以根据测试结果调整这些值。" (屏幕截图如下所示。)

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steven

    我们已经检查了这个规则,现在这个值是在罗瓦2作为50k 和罗瓦1作为1.5M 的周围,它也满足公式.

    请检查并告知我们是否可以使用这些值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    如果最大输出电压为30V、则标称值正常。 请确保已考虑电阻器的容差。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steven

    30V 是标称电压、最大电压约为33V、因此建议我们是否需要根据33V 修改值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    如本E2E 常见问题解答中所述、为确保输出电流在所有工作条件下不受 CV 模式的影响、应确保 Vout_max * R_OVP2 /(R_OVP1 + R_OVP2)< 1.1V。  

    由于 Vout_max = 33V、因此这太微不足道。 您应该 修改电阻器值以提供更大的裕度。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steven  

    感谢您的答复、我们已更新所有评论、请查看随附的最新原理图、请复查并分享反馈。

    e2e.ti.com/.../VVDN_5F00_TI_5F00_ORBU_5F00_P2I7_5F00_BKLT_5F00_PWR_5F00_A0_2D00_53.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    根据您当前的设置、我的估计显示温升将非常大。 请使用较小的开关频率来降低开关损耗(请相应地调整您的电感器)。 当 Vin = 12V、Vout = 33V 时、这将产生相当大的占空比、并且导通损耗将很大。 不过、导通损耗不能改变、因此我们需要降低开关损耗以提高器件的热性能。 此外、建议在此处使用 VSON 封装以获得更好的热性能。[/报价]

    我看不到您对上述建议进行了任何修改。 请仔细检查。

    您应在 VIN 和 GND 之间放置一个100nF 去耦电容器。 请将此电容器放置在靠近 VIN 引脚的位置。

    我看不到您对上述建议进行了任何修改。 请仔细检查。 C1871用于电源路径去耦、您需要为 VIN 引脚使用另一个去耦电容器。

    此外、您原理图上的新肖特基二极管没有足够的额定电流。 请仔细检查。

    此致、

    Steven

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steven

    请查找随附的原理图以供参考我们已更新除肖特基二极管之外的所有注释、目前肖特基二极管为45V、我们的最大输出电压仅约为33V、因此您能否检查并告知我们这是否正确。

    e2e.ti.com/.../VVDN_5F00_TI_5F00_ORBU_5F00_P2I7_5F00_A0_2D00_58.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    抱歉。 我目前不在办公室。 我将在下星期一回到办公室时给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    很抱歉迟到了响应。 请参考我的以下评论:

    根据您当前的设置、我的估计显示温升将非常大。 请使用较小的开关频率来降低开关损耗(请相应地调整您的电感器)。 当 Vin = 12V、Vout = 33V 时、这将产生相当大的占空比、并且导通损耗将很大。 但是、无法更改导通损耗、因此我们需要降低开关损耗以提高器件的热性能。[/报价]

    同样、请降低开关频率并相应增大电感值以减少开关损耗。 您当前将开关频率设置在2.2MHz 左右、这个频率太高了。

    [报价 userid="52394" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364042/tps923654-tps923652drrr-schematic-for-review/5254139 #5254139"]此外、原理图上新的肖特基二极管没有足够的额定电流。 请仔细检查。

    同样、 您原理图上的肖特基二极管还不够 进行了测试 6 sigma。 请仔细检查。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steven

    我们会降低开关频率、同时会再次分享原理图供您参考。

    同时、目前肖特基二极管为45V、我们的最大输出电压仅约为33V、因此您能否进行检查并告知我们这是否正确。

    另请在此处推荐我们可以使用的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    我的意思是 进行了测试 而不是 电压 二极管的额定电压。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steven

    我正在使用的霰弹枪二极管的最大平均电流约为1A、显示平均电流约为0.6A

    因此、我认为肖特基二极管很好。

    请查找下面我正在使用的肖特基二极管器件型号

    MPN:PMEG45T10EXD-QX

    请检查并告知我们这是否正确。

    另外、如果您对肖特基二极管器件有任何建议、请分享、我们将使用相同的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    [报价 userid="508277" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364042/tps923654-tps923652drrr-schematic-for-review/5209239 #5209239"]

    你好、Steven  

    是的、典型的电流要求仅约为540mA、但最大电流将达到700 -800mA。 这就是我们设置为1A 的原因

    [报价]

    抱歉。 我忘记了您曾告诉过我、最大输出电流为700 -800mA。 如果是这种情况、肖特基二极管的电流额定值看起来正常、但有一点微不足道。

    如果最大输出电流为0.6A、则肖特基二极管的额定电流 (数据表中为1A)看起来正常。

    如果最大输出电流为1A、则肖特基二极管 (产品说明书中为1A)的额定电流是不够的。

    此致、

    Steven