工具与软件:
大家好!
我将在 以下规格下测试 TPS552882:VIN = 15-26V;Vout = 20V;L = 8.2uH;Fsw = 300kHz;Cin = 7.5uF; Cout = 7uF (两个电容均降额)。
在讨论我的问题之前、我有一个简短的问题:数据表中建议的最大电感值为10uH、但对其有任何限制吗? 我想使用大约22uH 的电流来优化设计效率、但根据数据表、不建议这样做...
关于我的问题、我在空载运行的启动期间(黄色=输出电压;绿色=输入电流)测量了以下参数:

如您所见、一旦达到稳态输出电压(~20V)、输出电容器会很快地部分放电(低至15V)、并且电流会从输出端流向输入端。 之后、输出电压恢复得很快、并且在再次达到20V 之前会出现浪涌电流峰值(这在"正常"启动期间不可见)。 之后、在整个输入电压范围内和0-15-30W 下对直流/直流转换器的性能进行测试(甚至执行50%电流负载阶跃)、并且不会出现任何异常情况。 因此、在启动期间、这实际上似乎只是一个孤立的问题。
您知道会发生什么情况吗? 提前感谢您的参与!
此致、
Juan