This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:MPPT 充电 IC

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25750, BQ25756E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376606/bq24650-mppt-charge-ic

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件:BQ25750、BQ25756、 BQ25756E

工具与软件:

我们正在寻找 MPPT 充电 IC。

使用36V/130W 太阳能电池板为12.8V LFP 电池充电。  计算得出的最大充电电流大约为12A。

您可以推荐一个合适的电阻器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、吴

    我们有三个选项 BQ25756E/BQ25756/BQ25750

    BQ25750 -直接电源路径选项。

    BQ25756 -无直接供电。

    BQ25756E -与 BQ25756类似、只是最大 Vin 较低、为36V。

    三者都具有 MPPT 功能、充电电流高达12A。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您可以分享销售联系人窗口吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     BQ25756E/BQ25756/BQ25750

    这些 IC 属于哪一类?

    我未通过" Product->Battery Management ICs->Battery Management IC"找到 MPPT IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、吴

    链接如下:https://www.ti.com/battery-management/charger-ics/products.html#2192=Solar%20input%2FMPPT&

    MPPT 在特性选项卡下列出。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以知道、如果我们在  BQ25750应用的端口中施加两个 PV (相同规格)、则会存在风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、吴

    我不支持 BQ25750、我建议发布与 BQ25750相关的新问题。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您支持什么 MPPT Charge IC?

    实际上、我的问题是、如果两个相同的规格 PV 连接到 MPPT 充电应用的已充电端口、将会发生什么情况/或风险将会发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、吴

    实际上、我的问题是、如果两个相同规格 PV 连接到 MPPT 充电应用的端口上、将会发生什么情况/或风险。

    我们以前从未尝试过这种方法、因此我无法确定会发生什么情况或相关风险。 我建议订购 EVM 并进行测试。

    此致

    Christian。