This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:温度控制

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384906/bq51050b-temperture-controll

器件型号:BQ51050B

工具与软件:

你好。 -你好。
我正在使用 bq51050BEVM-764评估 BQ51050B。

我已经将温度从10°C 逐渐升高到20°C、而 bq51050BEVM-764不会开始充电。
当充电器关闭再打开时、bq51050BEVM-764开始充电。

同样、温度会从70°C 逐渐降低到20°C、而 bq51050BEVM-764不会开始充电。
当充电器关闭再打开时、bq51050BEVM-764开始充电。

我通过调整 bq51050BEVM-764的 R3来控制温度。

此 bq51050B 行为是否符合规范?

我希望充电器在温度高于0°C 时开始充电。
我还希望当温度降至60°C 以下时、它可以恢复充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    存在写错、

    正确:我已将温度从-10°C 逐渐升高到20°C、而 bq51050BEVM-764不会开始充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    检查 TS (TP16)处的电压--冷关机电压为1.29V、热关机电压为0.29V。  

    请注意、热关断通常会关闭发送器、需要将其回收再重新启动。