This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:启动期间为 PMIC IO 电压使用1V8

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B-P1, AM623, AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384554/tps65219-use-1v8-for-pmic-io-voltage-during-startup

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件:AM623AM625、SK-AM62B-P1

工具与软件:

专家们、您好!

在 AM625/AM623入门套件中、具有 TPS6521904 PMIC 的 SK (EVM)、CPU I2C 和 PMIC IO 电压上拉至 SYS_3V3。 SYS_3V3来自由 PMIC 的 GPO2启用的负载开关。 该事件几乎在上电序列的最开始发生。  

在我们的设计中、VSYS 将为3V8、我们计划使用外部降压转换器生成3V3 IO 电压。 降压转换器的作用与评估套件上的负载开关相同、且也将由 GPO2启用。 但是、我们想为整个系统使用1V8用于大多数 IO 电源轨、包括 I2C。  

问题:

在这种情况下、我们是否需要为 VIO 配备外部1V8?  

或者将信号上拉至 Buck2的输出是否可以? 从提供的波形可以看出、1V8在3V3IO 之后10ms 斜升。 这会是问题吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。 从 PMIC 的角度来看、使用3.3V 或1.8V 作为 I2C 的上拉电源(SCL/SDA)不会出现问题。 对于处理器、这将取决于选择的 I2C 线路。 例如、 SK-AM62B-P1 EVM 使用 I2C0_SCL / I2C0_SDA 与 PMIC 通信。 这些 I2C 引脚位于 VDDSHV0域中、该域由 EVM 中的3.3V 供电。  

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    感谢您的响应。 我们还计划为 VDDSHV0提供1V8。 问题是、在启动序列期间、PMIC 直到10ms 后才具有 VIO。 EVAL 套件设计使用3V3、它是由 GPO2启用的第一个电源轨。 但听起来对于 PMIC 来说、这不是个问题。 这是否也适用于需要上拉电压的其他 PMIC IO? MODE/STBY 和 MODE/RESET 等。  在应用手册中、我读到"必须在上电序列完成之前设置初始状态(上拉或下拉)。" 因此、我假设这些引脚可以在上电序列期间更改状态。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我的反馈。 如有任何问题、请告诉我。  

    • VSEL 必须在 LDO1导通前设置 STATE。
    • MODE/ 复位 不需要 AM 外部上拉。 该引脚由处理器 RESETSTATz 驱动为高电平。
    • MODE/ STBY  必须在 nRSTOUT 被释放前设置 STATE。

    谢谢!

    Brenda