This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65930:采用 FX3控制电源时序。

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377107/tps65930-to-control-the-power-sequence-using-fx3

器件型号:TPS65930

工具与软件:

您好!

我们正在设计自己的产品、计划在其中使用 PMIC TPS65930400。


我们想要控制不同电压的电源时序、为此、我们从数据表中获得了可控制电源时序的内部 NVM。


我们需要以不同的方式控制电源时序、如以下步骤所述、


步骤1:USB 连接器和 PMIC 的5V 输入到板 TPS65930400将在所有降压和 LDO 的输入端获得+5V。
步骤2:最初只有 BUCK5和 LDO1将通过内部 NVM 打开、而其他 BUCK (1-4)和 LDO (2-4)将关闭。
步骤3:Buck5和 LDO1将分别产生1.8V 和1.2V 电压、这些电压将打开 FX3。
步骤4:现在、FX3将通过 I2C 与 PMIC TPS65930400通信、并控制 BUCK1、BUCK2、BUCK3、BUCK4、LDO2的上电序列。 LDO3和 LDO4。
步骤5:FX3还将使用 GPIO 打开负载开关。

我还附上了电源树的图像以便更好地理解。

请查看并 提供有关如何执行/实现此电源序列要求的指导/建议、以便我们可以继续开发产品。

此致、
Alpesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpesh

    是的、PMIC 上的所有操作都可以做到这一点、您是否熟悉如何使用 GUI 工具对器件进行编程的指南?

    以下是 GUI 用户指南: 通过可扩展 PMIC GUI 工具进行编程的链接

    随附了  TPS65930400的.json (请点击此处查看.json) 、可以在此处执行编辑以符合您的需求、我们还将考虑提供第三方编程。

    Unknown 说:
    请查看并 提供有关如何执行/实现此电源序列要求的指导/建议、以便我们继续开发产品。

    请简单介绍一下上面的文件,编程一,然后再问几个后续问题,我想这样我可以有更好的指导。

    此致、

    尼古拉斯·麦克纳马拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    非常感谢您的讲解。

    我们将在几天后浏览这些文档并提出问题。

    此致、

    Alpesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    下面是我的问题、

    1. 我们需要订购 PMIC、并且编程 EVM 以启用一个降压转换器和一个 LDO?  
    2. TI 是否提供编程服务、或者我们是否需要在空白处订购并自行完成编程?
    3. 如果我们使用外部时钟、我们可以使用的最低开关频率是多少?

    此致、

    Alpesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpesh

    我们需要订购 PMIC、并且该 PMIC 的编程设置是为了启用一个降压转换器和一个 LDO?  [报价]

    不可以、TPS65930400可以通过 I2C 写入来启用降压转换器。 要使 PMIC 使能关闭触发器、请启用高电平/低电平、GPIOn 高电平/低电平、特殊电源序列等。 必须使用 GUI 提供的二进制文件对 PMIC 进行重新编程。

    EVM 与 GUI 结合使用时、可以通过 GUI 对 PMIC 重新编程、用户也可以根据产品页面之外的指南自行进行编程、链接为: 可扩展 PMIC NVM 更新指南

    请告诉我、您是在评估器件还是手头有评估器件?  

    TI 提供编程服务或需要在空白处订购并自行编程?

    编程服务的订单号数量相当大、但我们开始提供第三方编程、由该供应商负责处理、您对此类服务感兴趣吗?

    可以使用"空白"单元 TPS65930400自行完成编程。

    如果我们使用外部时钟、可以使用的最低开关频率是多少?

    来自数据表、最低时钟频率为1.1Mhz

    此致、

    Nicholas

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    感谢您发送编修。

    我来详细说明一下。

    此致、

    Alpesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpesh

    我是否已回答您所有的问题? 如果是、请检查该主题是否已解决。

    谢谢!

    尼古拉斯·麦克纳马拉