This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25185:LM5185EVM-SIO Altium 项目 PCB、AGND 和 PGND 是如何连接的?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5185EVM-SIO, LM25185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384873/lm25185-lm5185evm-sio-altium-project-pcb-how-agnd-and-pgnd-are-connected

器件型号:LM25185
主题中讨论的其他器件:LM5185EVM-SIO

工具与软件:

您好

您能否共享 LM5185EVM-SIO Altium 项目 PCB?

我想提醒一下、因为文档 SNVU869没有帮我清除相关信息、或者我未在 该文档中找到该信息。 行为。 LM25185在基本架构上、我看到 AGND 和 PGND 已连接、但在哪个点以及如何连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damina:

    感谢您发送编修。  因为我需要我们的 PCB 工匠在共享前清理文件,让我看看我能不能在这个简短的回复中回答你。

    AGND 和 PGND 通过焊盘下方连接、我在下面的中突出显示了这一点: 从 AGND 引脚到焊盘下方的迹线。  PGND 引脚位于 C14标签旁边。  这个小的迹线——由示意图上的网带表示—— 在 AGND 多边形和 PGND 平面之间建立单点连接。   

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Youhao