请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27511A 主题中讨论的其他器件:UCC27511、 UCC27531、 UCC27624、UCC27614
工具与软件:
你(们)好
我要使用一个驱动器 IC ucc27511来驱动两个用于 PFC 的并联 MOSFET
或者、我可以 对输入 INA 和 INB 短路的两个 MOSFET 使用双通道驱动器 ucc27531
上述方法中的哪一种适合2.2kw 设计
我在
下面附上两张图片