This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24078:过放电期间 Q2关断情况

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24078

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384218/bq24078-q2-turn-off-condition-during-over-discharging

器件型号:BQ24078

工具与软件:

我可以知道 Q2的关断条件是什么吗?

当 OUT 过度放电时、关断 Q2以保护系统的情况是什么? 谢谢

BR、  

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    SYSOFF 引脚用于打开电池和系统输出之间的 Q2。 当 SYSOFF 拉至高电平时、Q2 FET 将关断。  

    如果存在 OUT 引脚过载、OUT 短路保护功能用于关闭 Q2。 如果 OUT 电压典型值比电池电压低250mV、Q2将关断。 数据表第9.3.4.1.3节对此进行了说明。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett:

    感谢您的支持。

    BR、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett:

    还有一个问题。 在放电模式下工作、这将是一个例外。 我是否可以知道 VBAT 的低电平可以禁用 Q2 FET?  

    目的是了解 VBAT 的低电平可以保护电池吗?  它与 V (lowv)相同吗?  

    BR、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    BQ24078不具有内置电池过放电保护功能。 没有用于禁用 Q2 FET 的下降 VBAT 阈值。 建议客户使用电池保护器(通常已内置于电池组中)、在所需的完全放电电压下断开电池与系统的连接。  

    此致、

    Garrett