This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296:BQ24296 -鞭形电感器-低开关频率

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24296, BQ25622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384603/bq24296-bq24296---whining-inductor---low-switching-frequency

器件型号:BQ24296
主题中讨论的其他器件: BQ25622

工具与软件:

你(们)好、

我正在 设计中使用 BQ24296MRGER、在为电池充电的同时打开电感器(而器件关闭)可能的解决方案是什么? 切换发生在1.5MHz


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohsen:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 首先、BQ24296的标准1.5MHz 开关频率超出音频范围。 当电池充电和 SYS 负载调节之间的输出电流消耗足够大时、我预计您不会遇到可闻噪声。  

    您对器件在电池充电时关闭时发生这种行为的描述使我相信您可能会因 PFM 模式运行而出现这种电感器振铃、在该模式下、开关频率会降低以提高轻负载效率。

    TI 有一些较新的开关充电器 IC、例如 BQ25622、在这些 IC 中可以禁用 PFM 运行、但很遗憾、BQ24296上不提供该功能。  

    不同类型的电感器可能会比其他类型的电感器更多、因此一种可能的解决方案是尝试使用与当前使用的电感器不同的电感器。 另外请注意、噪声可能来自输出电容器而不是电感器。  

    此致、

    Garrett