This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222:适用于非对称 H 桥转换器的栅极驱动器

Guru**** 2506575 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21732, UCC5350, UCC21738-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383314/ucc21222-gate-driver-for-asymmetric-h-bridge-converter

器件型号:UCC21222
主题中讨论的其他器件:UCC21738-Q1、UCC21732 、UCC5350

工具与软件:

您好!

我正在寻找一款单通道隔离式栅极驱动器、它可以同时驱动高侧和低侧 MOSFET、并且应该具有禁用功能。 直流链路电压为600V。

谢谢

Sumit Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    这是美国本周的假日、因此响应将会延迟。 我们的团队将在下周早些时候与您联系。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然没问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    感谢您的耐心。

    UCC21738-Q1是我们的单通道隔离式栅极驱动器之一、具有:

    • +10A/-10A 驱动强度
    • 150V/ns 最小 CMTI
    • 启用/禁用
    • 外部有源米勒钳位
    • 过流保护
    • 软关断
    • 分离输出

    产品页面的链接: https://www.ti.com/product/UCC21738-Q1 

    链接至适用于更多器件的隔离式栅极驱动器产品系列: https://www.ti.com/power-management/gate-drivers/isolated-gate-drivers/overview.html 

    请随时提出任何其他问题。

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroki:

    感谢您推荐栅极驱动器 IC 这看起来和我想要的完全一样、但它的成本更高。 您可以建议任何其他仅具有禁用功能且成本较低的单通道隔离式栅极驱动器。

    谢谢  

    Sumit Singh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    我们拥有此类似的驱动器 UCC21732、其成本更低: https://www.ti.com/product/UCC21732 

    如果可以考虑使用双通道、我们会提供具有禁用功能的新一代简单双通道隔离式栅极驱动器。

    链接如下: https://www.ti.com/product/UCC21550 

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除此之外、UCC5350还可用作具有"禁用"和米勒钳位/分离输出选项的单通道隔离式栅极驱动器。

    产品页面的链接: https://www.ti.com/product/UCC5350 

    此输入逻辑可被用作一个禁用特性。  

    以下是器件型号的逻辑表:

    IN-可用作禁用引脚、IN+作为 PWM 输入。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Hiroki