This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840:TPS3840PL30DBVRQ1

Guru**** 2590930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840, TLV840, TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382743/tps3840-tps3840pl30dbvrq1

器件型号:TPS3840
主题中讨论的其他器件: TLV840TPS3808

工具与软件:

您好!

我们设计了一个复杂的电路、在其中使用了 TPS3840PL30DBVRQ1。

测试电路后、它可以完全正常工作。

在此电路中、我们使用 MR 引脚来打开和关闭器件、因此该引脚将花费大量时间在高电平(器件打开)、但当器件关闭时、也会花费大量时间在低电平。

器件可在一个月或更长时间内关闭、这意味着 MR 引脚在此期间将通过开关连接到 GND。


问题首先是这种类型的操作是否适合 TPS3840、其次是是否需要采取任何额外措施来防止其受到外部干扰。

谢谢。

此致

Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:

    感谢您的提问。 我理解设备打开和设备关闭的含义、但我只是想澄清同一页上的 MR (Manuel RESET)功能。

    器件需要始终开启、当 MR 为低电平时、RESET 将在不检查 VDD 电压电平的情况下置位(RESET 输出将为低电平)。  如果 MR 为高电平、则复位将取决于 VDD 电压电平、并在 VDD < Vth (阈值电压)时置为有效。  

    只要 MR 为低电平、RESET 就应该为低电平。  

    您能否提供有关您计划使用 TPS3840的应用的更多信息? 更具体地说、我想了解为什么  MR 引脚会通过开关连接到 GND 几个月。  我想了解我是否可以推广其他器件。  

    我希望这对您有所帮助! 如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    Sila Atalar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    感谢您的回答、请查看下面的电路概念。

    手动复位可以让我们打开和关闭设备、并且可以长时间保持开启和关闭。

    该电路可以保持数年开启、也可以关闭(在 MR 中关闭)长达6个月。

    TPS3840的 RESET 输出控制电源电路的开启和关闭。

    此外、如果电池电压低于预设电压、设备将自动关闭、以避免电池放电。

    我们已经在 MR 引脚上添加了一个外部100K 上拉电阻器和一个小型电容器、以避免可能的干扰。

    该电路已通过 TPS3840和 TLV840的测试、并且是完全正常工作的、除非有充分的理由更改、否则我们不想更改该电路。

    因此、我们希望在开始投产之前收到您的意见。


    此致

    Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国假期,我们的团队将在7月7日的一周内回复。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:  

    很抱歉耽误您的回复、感谢您的耐心等待。

    您的高级原理图看起来很好、TPS3840可能非常合适。  

    我知道100k 上拉电阻器的用途、我只想强调 MR 引脚上有内部上拉电阻器。  

    MR 引脚旨在为我们的客户提供控制输出的能力(不仅取决于使 RESET 生效的 VDD 引脚电压电平);他们可以自由选择如何设计和控制该引脚。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Sila Atalar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    根据您的回答、我得出结论、将 MR 引脚长时间强制接地是没有问题的。

    但在最后一个测试阶段、我们发现我们的电路迟滞很小、因为该电路必须在低于11V 时使电池保持断开状态、并在电池电压升至12V 以上时打开电路。

    我们看到 SLVA360文档推荐了 TPS3808的电路、但该元件的价格对于我们的预算来说太高。

    我们尝试了类似的概念来使用 TPS3840、但电路在接近复位电压时会变得不稳定。

    您还建议哪些其他解决方案?

    此致

    Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、我将通过电子邮件联系您、以便为您提供进一步的帮助。  

    此致!

    Sila Atalar