This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:将单独的电源用于数字和模拟部分

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, LMR36500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382394/tps23861-separate-power-supplies-to-digital-and-analog-portion

器件型号:TPS23861
Thread 中讨论的其他器件: LMR36500

工具与软件:

您好!

在我的设计中、有两个隔离式电源:

1. 13V 10W

2. 48V 18W

我计划将来自13V 的 TPS23861的数字部分连接到3.3V、将来自 TPS23861的模拟部分直接连接到48V、并使 DGND 和 AGND 保持独立、这是因为我的 MCU/MPU 位于13V 域、我希望 PSE 和 MCU/MPU 之间具有 I2C 连接、如果我从48V 获得3.3V、则需要在两者之间添加额外的 I2C 缓冲器/隔离器。  在数据表中、所有基准和参数都是在假设 VAGND = VDGND 的情况下推导出的、因此我对这一点有一些疑问:

1.在数据表中可以看到数字部分和模拟部分之间的隔离、这是电隔离吗?

2.我刚才所说的方案、是否可以采用呢?  如果是、硬件中是否需要考虑任何其他注意事项?

此致、

Harsha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harsha、

    有关此器件的信息、请咨询我们的设计团队。 感谢您的耐心等待!

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harsha、

    我已确认 AGND 和 DGND 需要以相同接地为基准、因为它们在内部连接在一起。  

    我建议使用您的48V 电源轨推导3.3V、然后让您的 MCU/PSE 从该3.3V 电源获取、否则您将需要 I2C 隔离器/缓冲器。

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、您好!

    感谢您的确认。  MCU/MPU 将使用单独的电源、我将在 PSE 和 MCU/MPU 之间使用隔离器。  此外、为了将48V 向下转换为3.3V、我计划使用 LMR36500、其输出电流可高达50mA、这是否合适或建议在直流/直流转换器之后使用 LDO 以避免任何开关噪声?

    此致、

    Harsha.