This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5119:LM5119的替代器件

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP30464, LM5119, LM5149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384274/lm5119-substitute-device-of-lm5119

器件型号:LM5119
主题中讨论的其他器件:PMP30464LM5149

工具与软件:

大家好、团队成员:

我是 Gree FAE Ryker。 最近、这家公司希望按照以下要求找到一款高功率降压转换器。  首先、我已推广 LM5119和参考设计 PMP30464。 但格雷认为 LM5119的价格太高。 那么我们是否有更多合适的器件呢? 谢谢。

  • 输入电压:48V
  • 输出电压:12V
  • 输出电压纹波:<1V
  • 平均输出功率:107W

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是唯一能够处理48V 电源电压的器件。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahmoud:

    LM5149适合该请求的总剂量?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、我不支持  LM5149。 请联系产品线以获得支持。

    此致