This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C231:TPS56C231:有关 TPS56C231规格的查询

Guru**** 2770505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56C231, TPS56628, TPS566238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375943/tps56c231-tps56c231-inquiry-about-tps56c231-specifications

器件型号:TPS56C231
主题中讨论的其他器件: TPS56628TPS566238

工具与软件:

您好!

目前、我们计划将 TPS56C231用于新产品。
设计新产品时、我们有以下未知因素。

① μ A

 这种模式选择状态下使用1%电阻。 如果不与其他模式重叠、是否可以使用5%的电阻器?

② μ A

我尝试在内部软启动时间内使用它。
但是、如果添加一个具有微电容(如10nF)的外部电容器来抑制噪声、内部软启动时间是否有效?

(从数据表中的等式3、计算得出的0.01uF 时间将小于内部软启动时间)

在另一个论坛(TPS56628)中、我们收到了以下答案。

" IC 的软启动时间是最短内部软启动时间。 如果连接了微电容外部电容器、则内部软启动时间有效、而不是由外部电容器计算出的时间。"

此致、Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takumi、

    1.  对于模式电阻器、建议使用1%电阻器。 我会尝试保持在该范围内、以确保模式中不会重叠
    2. 时间范围。 它与 TPS566238类似。 根据数据表、"该器件跟踪内部软启动电压或外部软启动电压中的较低者作为基准"。 因此、添加足够小的外部电容器使 SS 时间的公式无效、而是参考内部软启动电压。

    希望这有助于回答您的问题。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calan:

    请让我就1和2进行确认。
    另外、请告知我关于3和4的信息。

    1:您能否告诉我们每种模式的 MODE 引脚的阈值电压?
    目前、在我们的环境中、很难用1%的产品。
    因此、我们考虑将5%的电阻器用于其中一个电阻器、将0.5%的电阻器用于另一个电阻器。

    2:认识到外部 TSS 和内部 TSS 之间存在专属关系是否正确?
    我们想确认、当使用内部 TSS 时、不会叠加外部电容产生的软启动时间。

    3:输入电容
    即使内部电容器小于30uF、电源 IC 的运行是否存在任何问题?
    我们产品的输入电源不用于任何其他电路、因此即使纹波电压较大也没有问题。
    我们的产品评估已确认20uF (典型值)不是问题。

    4:VREG5
    数据表规定使用4.7 μ F 电容器。
    所需的最低容量是多少?

    谢谢!
    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takumi、

    1. 当然、我目前正在询问一位同事有关 MODE 引脚电压阈值的详细信息。 我将就此向您介绍。
    2. 是的、正确。 要使用内部 TSS、请勿在此引脚上放置电容器。 要使用外部 SS 时间、请根据所需的 SS 时间放置正确的电容器。 同样、放置足够小的电容器会使 SS 时间公式无效、并参考内部 SS。
    3. 如果我理解正确、那么问题就是输入电容低于30uF? TI 建议输入电容为40uF。 不保证任何低于此值。 请遵循此操作、您还可以参考有关输入电容器选择的公式9。
    4. VREG5需要一个4.7uF 的电容器。 这是一项硬性要求、我们无法保证最低要求低于该值。 此引脚需要使用此电容器。

    我将在接下来的几天内回复这篇有关#1 (模式引脚电压阈值)的帖子。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calan:
    我理解3号和4号。

    可以为连接到 MODE 引脚的电阻使用电阻值为1/10的1%电阻器吗?
    我知道、施加到 MODE 引脚上的电压可以是每个电阻值的1/10倍。

    内部软启动时间的下限是多少?
    我想知道当我需要连接一个大约10nF 的外部电容器来抑制噪声时的软启动时间是多少。
    如果内部软启动时间有下限、我可以知道、即使连接了外部电容器、软启动时间也不会小于下限。

    谢谢!
    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takumi、

    1.我收到了同事关于电阻器选择的反馈。 该器件旨在为1%的外部电阻器提供足够的裕度、甚至2%也可以、但到目前为止没有支持5%的数据。 我可以与其他人联系、以了解更多相关详细信息。 为了保证5%的精度、需要检查测试数据。

    2.在外部 SS 上连接10nF 电容器时、这将导致 SS 时间约为1ms。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calan:

    至于第二点、我知道 SS 会工作大约1ms、尽管我不知道是内部还是外部 SS 会适用。

    您能继续检查一号吗?
    目前、我想知道以下三件事。
    (1) 5%电阻是否有问题?
    (2)每种模式的阈值电压是多少?
    (3)是否可以将10kΩ、200kΩ 替换为1kΩ、20kΩ?

    谢谢!
    Takumi



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takumi、

    是的、我目前正在调查这些问题、并将在本周结束或下周早些时候提供反馈。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takumi、

    至于 SS 时间、TPS56C231的内部软启动时间为1.2ms、数据表还指出、当 SS 引脚上没有外部电容器时、适用1.2ms 的内部默认 SS。 1ms ss 时间应来自外部电容器。

    我能够检索关于模式电阻器的数据。 我确认1%电阻没有风险、1.5%和2%电阻具有很小的风险、但5%电阻具有较大的 IC 进入错误模式的可能性。 下表总结了模式及其阈值。 至于替换电阻器、在选择模式时最好遵循数据表中的电阻器、这样可以保证正确的模式、否则、需要测试和验证具有相同比率但不同电阻值的电阻器、以查看其是否真正起作用。

    希望这有助于回答您的问题。

    此致!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calan:

    感谢您帮助获取数据。

    我不理解表中有两件事。
    请告诉我吗?

    1.如果我们要使用模式4、MODE 引脚的输入电压必须为0.2895V~0.3125V 是否正确?

    2.分压器是否通过电阻器提供 MODE 引脚的电压输入?
    我知道、带电阻的分压器在10kΩ 且200kΩ 时 MODE 引脚的电压输入为0.214V~0.234V、但这是有问题的、因为它不同于阈值电压。
    我想将模式4设置为1kΩ 和20kΩ、并且想知道如何找到模式引脚的电压输入、以确保输入电压不存在问题。

    谢谢!
    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takumi、

    我相信你的想法应该是正确的,但让我确认这一点,以确保,我会回来与你.

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takumi-san:

    请允许我们在下周之前回复、因为我们本周的 TI 假期会导致回复延迟。

    谢谢!

    Amod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takumi、

    1、下限和上限是百分比比值,不是电压限值。 VMODE 来自 MODE 引脚、它是电阻分压器的中心点。 因此模式检测的限制是电压限制值的百分比除以 VCC

    2.如果电阻器的比率相同且电阻器变化相同、则电阻器交换应该没问题、但这种组合在开发过程中尚未得到验证。  我要附上我从同事那里收到的一些 Excel 计算文件、这些文件可能会帮助回答您的问题。

    e2e.ti.com/.../Mode-Calculation-Lakers12A.xlsx

    e2e.ti.com/.../mode-table-FT-data-summary-_2800_002_2900_.xlsx

    希望这对您有所帮助、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Calan:
    感谢您的答复。
    随附的 Excel 文件解决了我的问题。

    谢谢!
    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takumi、

    很高兴 提供帮助、我现在将关闭该主题。

    谢谢!

    Calan