工具与软件:
我们正在使用 LM2621将"9V"电池升压至12V、从而为 MCU 和机电锁供电。 MCU 通过控制一个高侧开关 为机电锁供电。 反激式二极管可保护高侧开关(和升压)免受机电锁定的影响、因为它可能是一种基于电磁阀的锁定机制。 此外、升压电路和 MCU/锁负载之间还有一个3A 保险丝。
此电路适用于大多数锁、但我们最近针对一个锁进行了测试、该锁在典型空闲时的最大消耗电流为1.2A、200mA 消耗电流为1.2A。 在对锁定进行供电/控制之后、LM2621不再将输入电压升压到12V (输入电压通过预期的二极管压降传递)。 这已经在2个单独的器件上重现。
目视检查其中一个故障器件中的 LM2621时、引脚7和引脚8上方/附近会显示烧写标记:
从图中可以看出、LM2621上出现了什么故障吗? 芯片的哪个部分位于刻录位置下?
保护负载的3A 保险丝未跳闸。
引脚7 (BOOT)(除了 EN 和 VDD)受4.7V 齐纳二极管的限制、并由输入电压供电、因此我认为引脚7不会受到过压的影响。
引脚8 (SW)-没有证据表明 LM261输出对地短路。 如果出现浪涌电流、LM2621的内部电流限制应保护芯片。 此外、如果流过内部 MOSFET 的电流过大、则应该会起到热保护的作用。
有人想问出什么问题吗?