This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:如何通过寄存器映射禁用充电

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384602/bq25892-how-to-disable-charging-via-register-map

器件型号:BQ25892

工具与软件:

您好、支持团队:  

我的问题很基本。 我使用的是 BQ25892。 我可以写入其中一个寄存器并关闭充电吗? 我希望能够关闭和打开充电器。 我相信寄存器 REG04中的 ICH 位将实现同步。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rez:  

    是的、有多种方法可通过 BQ25892上的寄存器禁用充电。

    -正如你提到的1个选项是设置 ICHG 在 REG04 = 0A (即0h )。

    -另一个是设置 CHG_CONFIG = 0 (REG03[4])。

    -最后、如果您希望关闭整个降压转换器、而不仅仅是关闭充电、则可以设置 EN_HIZ = 1 (REG00[7])。

    此致、

    Garrett