主题中讨论的其他器件:TPS65218、 USB2ANY、 IPG-UI
工具与软件:
嗨、团队:
我们的客户正在考虑安装一个空白的 TPS65218、然后在板上对其进行编程。
如果 VIN_BIAS 设置为5V 且通过 I2C 连接了 USB2ANY、是否可以在板上对其进行编程?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi Kobayashi-San,
您将需要在 PMIC 上激活 I2C 通信才能发送编程密码命令。 这要求 PMIC 处于运行状态。
如果在唤醒窗口期间对 IN_BIAS 施加5V 电压并将 PWR_EN 引脚拉至高电平、则器件应进入运行状态。 由于这默认为空白 EEPROM、因此您不会看到任何输出电压、但器件仍处于运行状态。
用户可以在此处更改寄存器设置并发送密码命令以提交对 EEPROM 存储器的更改。 这应该会实时更改 PMIC 输出。 PMIC 不会等待下电上电以使用新设置。
通过这种方式、可以在板上进行编程、但如果您的系统需要特定的上电序列、则可以先在板外对其进行编程以实现可预测的上电。
此致、
James