This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798 HVDCP 认证

Guru**** 2507375 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384289/bq25798-bq25798-hvdcp-recognition

器件型号:BQ25798

工具与软件:

尊敬的 TI 成员

我询问的是 HVDCP 问题、其中当 USB Type-C PD TA 连接到 BQ25798时、VBUS 电压不会高于5V。

1.测试环境
. 带 Type-C 连接器的 BQ25798和 FUSB303B PD IC。 请参阅原理图。
. Osiloscope 的探头已连接 BQ25798的 USB 端口。
. 开始测试时、USB 电缆首先连接到充电器、电缆连接到 TA。
. 在插入 USB 电源之前按如下方式对寄存器进行设置。
offset11h:78h
. 插入 USB 电源后、采集电平信息、然后采集 bq25798的转储寄存器

2.问题
. 在支持9V 的 TA 中、它不会高于5V。
. Type-C PD TA 无法正确识别。

3.请求
ⓐμ A。 为了将 VBUS 提高到9V 以上(对于 HVDCP)、我应该设置哪个寄存器?
ⓑμ A。 要正确识别 Type-C PD TA、我需要做什么?
ⓒμ A。 连接到 USB Type-C 连接器的 PD 芯片组(FUSB303)是否会影响 BQ25798 IC 对 TA 的识别?
   如果需要、我们是否需要移除 FUSB303B?
   要一起使用 FUSB303B、应将哪个值更改为 BQ25798的哪个寄存器?

谢谢、此致

Hee-Keun Parke2e.ti.com/.../Ti_5F00_BQ25798-Detect_5F00_20240708.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hee-Keun、

    Type-C PD TA 使用 CCx 线路进行协商、而不是用于传统 USB 端口的 D+/D-线路。  您需要添加一个能够与 USB-C PD CCxx 线路通信的 IC。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、杰夫·F·

    感谢您的详细解释。
    附件的第2页是支持传统9V 的 TA 的识别波形。
    转换到 HVDCP 9V 需要执行什么操作?
    (我按照数据表中所示设置寄存器、但它并未提高到9V)

    谢谢、此致

    朴熙根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hee Keun、

    自动协商不兼容。  主机软件可以通过使用 REG0x47写入 D+/D-输出电压来执行自己的协商。  您需要知道每个引脚的电压和时序、以便进行协商。

    此致、

    Jeff