This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:ACFET1 /RBFET1 -检测-在备份模式仍可用时使用 RBFET1进行分配

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384615/bq25798-acfet1-rbfet1---detection---dispense-with-rbfet1-with-backup-mode-still-available

器件型号:BQ25798

工具与软件:

您好!

我们正在研发一款要求极高可靠性的器件。 它将提供两个负载、一个来自 VSYS、另一个来自 PMID、这两个负载都有 UPS 要求。 电池为1节锂离子电池。

我们计划使用备份模式。 将不会有 OTG 操作。

我们的设计将通过4个肖特基二极管整流器桥供电、因此客户希望省去 RBFET1以减少组件数量、并且因为电路固有的功能可以阻止向 VIN1输入提供反向供电。

1- BQ25798如何在 POR 时检测是否存在 ACFET1和 RBFET1?

2-是否有一种简单可靠的方法可以避免使用 RBFET1并且仍然能够设置 EN_BACKUP = 1来启用备用模式?

3-如果只有 ACFET1出现在 POR**处、会发生什么情况? BQ25798是否仍会启用 EN_BACKUP=1 (备用模式)?

** RBFET1将被源极和漏极之间短路取代、使栅极连接保持开路状态。

提前感谢!

Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    首先、备用模式在 VAC1下降时快速打开 OTG。  此外、在备用模式下、SYS 上的负载将直接连接到电池。

    关于1、在上电时测试了 ACDRVx 至 GND 的阻抗。  如果 ACDRVx 接地、则 IC 认为没有 FET。

    关于2、我假设整流器输入侧的源是交流电、所以 VAC1不能连接在那里?  如果是、想知道充电器如何知道何时打开备用模式。 无论如何、整流器应提供阻断功能、因此无需 RBFET。  

    关于3、除非 VAC1降至 VINDPM 的百分比以下、否则备用模式不会激活。  如果存在 ACFET1且体二极管将 VBUS 连接到 VAC1、则备用模式不会开启。  因此、不确定这将如何工作。 也许连接到整流器的中点?

    此致、

    Jeff