工具与软件:
您好!
我们正在研发一款要求极高可靠性的器件。 它将提供两个负载、一个来自 VSYS、另一个来自 PMID、这两个负载都有 UPS 要求。 电池为1节锂离子电池。
我们计划使用备份模式。 将不会有 OTG 操作。
我们的设计将通过4个肖特基二极管整流器桥供电、因此客户希望省去 RBFET1以减少组件数量、并且因为电路固有的功能可以阻止向 VIN1输入提供反向供电。
1- BQ25798如何在 POR 时检测是否存在 ACFET1和 RBFET1?
2-是否有一种简单可靠的方法可以避免使用 RBFET1并且仍然能够设置 EN_BACKUP = 1来启用备用模式?
3-如果只有 ACFET1出现在 POR**处、会发生什么情况? BQ25798是否仍会启用 EN_BACKUP=1 (备用模式)?
** RBFET1将被源极和漏极之间短路取代、使栅极连接保持开路状态。
提前感谢!
Miguel