This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548C26:它是否具有占空比限制?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548C26, TPS548C26EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383282/tps548c26-does-it-have-duty-limitation

器件型号:TPS548C26

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们使用 TPS548C26EVM 进行评估。 该电路板在 Vin >4V 时运行良好、但我们发现、当 Vin <4V 时、输出低于设置值、大约为输入的80%。 您可以帮助确认 TPS548C26是否具有占空比限制或有关此行为的其他原因吗?  

查看下面的电路板图片以了解我们的设置、我们已使用外部5V 直接为 VCC / DRV 引脚供电、EN 引脚也由其供电。

当 Vin = 3.6V 时、Vout 只有2.9V。  

当 Vin = 3.8V 时、Vout 为3.08V

当 Vin = 4.0V 时、Vout 为3.2V。

最后 Vin = 4.2V、Vout 以3.3V 值变为正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wiky、

    否、这不是占空比限制、它是最小 Toff 250ns 限制。 请参阅以下数据表。

     如果此操作解决了您的问题、请单击"此操作解决了我的问题"、谢谢。

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nancy。