请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS548C26 工具与软件:
大家好、团队成员:
我们使用 TPS548C26EVM 进行评估。 该电路板在 Vin >4V 时运行良好、但我们发现、当 Vin <4V 时、输出低于设置值、大约为输入的80%。 您可以帮助确认 TPS548C26是否具有占空比限制或有关此行为的其他原因吗?
查看下面的电路板图片以了解我们的设置、我们已使用外部5V 直接为 VCC / DRV 引脚供电、EN 引脚也由其供电。


当 Vin = 3.6V 时、Vout 只有2.9V。

当 Vin = 3.8V 时、Vout 为3.08V

当 Vin = 4.0V 时、Vout 为3.2V。

最后 Vin = 4.2V、Vout 以3.3V 值变为正常。