This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3897:瞬态模型不能正常工作

Guru**** 2517120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3897A-6P-EVM047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377610/tps3897-transient-model-doesn-t-work-properly

器件型号:TPS3897

工具与软件:

各位专家、您好!

我曾尝试使用 PSpice for TI 来仿真 TPS3897A 瞬态模型、但输出不符合预期。 (未显示任何错误。)

为什么即使检测电压超过500mV、SENSE_OUT 也不发生变化?

---

部件:TPS3897A
日期:2011年08月29日
模型类型:瞬态
仿真器:PSpice
数据表:SBVS172 - 2011年7月

更新:
最终1.00
发布到 Web。

---

PSpice for TI
23.1-2024 S001 Windows SPB 64位版本

---

此致。

Taka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taka。

    感谢您的提问。 我会在星期二(06/25)之前回复您。  

    此致!

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:


    在那之后、您是否发现了这一点?


    此致、
    Taka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taka:  

    很抱歉延迟了响应。 我目前正在与我的团队一起检查此问题。 您能告诉我您是否曾尝试下载模型并在 PSpice 中对其进行仿真?  

    此致、

    Sila Atalar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila

    我没有 PSpice 的许可证。
    我在 PSpice for TI (23.1-2024 S001 Windows SPB 64位版本)中模拟了本地库(CDS_SPBP_HOME\CDSSETUP\PSPTILIBDIR\TPS3897A.lib)、然后模拟了从 www.ti.com/product/ja-jp/下载的 TPS3897A 未加密 PSpice 瞬态模型包(修订版 A)(SBVM073A)、但结果是相同的。 (见 Schematic.jpg 和 Result.jpg)

    此致、

    Taka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taka:  

    感谢您指出这个问题。 我不知道是什么导致了模型的行为方式,但我也看到类似的行为。 这是较旧的器件、型号应正常工作。

    我正在与我的团队核实、但我可能需要更多时间来提供一些反馈。  

    好的

    Sila A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila

    感谢您的答复。
    我理解情况。 我期待着再次收到您的回复。

    此致、

    Taka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taka:

    感谢您的理解! 我注意到该模型正在工作、其中的直流电源高于 SENSE 引脚处的检测阈值电压。 我认为、为您提供此查询支持的最佳方法是提供一个示波器图片、以显示您的设计的预期行为。

    我将在本周结束前提供这一范围的情况。  

    此致、

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taka:  

    我发现了这个问题、它不是模型。 请增加检测引脚上的电阻分压器(R2和 R4)。 请在下面的中找到我的仿真结果和原理图。  

    有关电阻分压器的相关信息、请参阅数据表第 8.3.1节"输入引脚(SENSE)"。  电阻器的值需要高于100k。  

    我希望这对您有所帮助! 如果它不起作用、请告诉我。  

    此致、

    Sila Atalar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila

    感谢您的支持。
    我根据您的信息对模型进行了仿真
    它似乎只能在 V_IN=(1+R1/R2)*0.5时工作,
    但当 V_IN>(1+R1/R2)*0.5时不能。

    此行为是否符合此模型的规格?

    此致、

    Taka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国假期,我们的团队将在7月7日的一周内回复。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taka:  

    很抱歉耽误您的回复、感谢您的耐心等待。  

    我想让您知道、与仿真中的复位行为相同。 模型似乎有问题、它没有完全 显示输出行为。  我们的团队已经开始着手这方面的工作。 再次感谢您提醒我们注意这一点!

    我使用了 TPS3897A-6P-EVM047评估模块(EVM) 为您提供预期行为。  

     在上面的示波器图中、将 Vsense (3.2V)施加到电阻分压器、从而使 SENSE 引脚上的电压等于0.5V (EVM 板上没有测试点可监控 SENSE 引脚上的电压)。  从这里可以看到、在经过复位延迟之后、复位会生效。

     在上面的示波器图片中、Vsense (5V)被施加到电阻分压器上、这样 SENSE 引脚上的电压等于0.8V、并且复位延迟后、RESET 再次被置为有效。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    感谢您的支持。
    我知道 TPS3897A-6P-EVM047按预期运行。
    如果您发现模型有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Taka