This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600-Q1:BQ79616-Q1;BQ79631-Q1

Guru**** 2590660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384720/bq79600-q1-bq79616-q1-bq79631-q1

器件型号:BQ79600-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

在将 BQ79600 IC 作为通信接口的菊花链配置中、  

BQ796x6器件数量有 n 个。

假设电源和所有电源线连接到第 n 个设备(菊花链中的最后一个设备)

是否可以从其它(n-1)设备接收数据?

谢谢

Ramchandra Bhosale.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramchandra:

    如果第 n 个器件被移除、则不再有具有栈顶位= 1的器件。 由于600没有回复 MCU 的读取请求、很可能会发现这一点。 在这种特定情况下、应执行以下操作:

    1.应发送通信清除以清除 BQ79600的缓冲器。 这样就可以恢复通信。

    2.应通过单个器件写命令将器件(n-1)的栈顶位设置为1。 这将使堆栈能够再次响应广播和堆栈读取。

    此致、

    David