This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61012:转换器对侧的电感器?

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384564/tps61012-inductor-on-opposite-side-of-converter

器件型号:TPS61012

工具与软件:

您好!  

对于空间受限的 设计、由于布线原因、我打算使用几个电镀和导电填充过孔在转换器的另一侧放置一个屏蔽式1uH 电感器。   
目前、我正在进行原型设计、制造厂仅提供10密耳的钻头、因此我要使用2个10密耳的钻头钻过孔。  
我认为这个过程可以、因为采用降压/升压拓扑、我不会影响 VOUT 节点的环路面积、尤其是使用几个过孔时、这些过孔会减少由过孔形成的串联电感。  

我很好奇您对这种方法的看法、以及我是否遗漏了任何其他注意事项。  

请参阅下面的示例布局。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    如果空间足够限制、顶部没有更多空间、则可以位于底部。 这适用于您的设计