This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:SPM GUI 不工作

Guru**** 2511095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381663/lm5066i-spm-gui-not-working

器件型号:LM5066I

工具与软件:

您好!

我们 尝试为 LM5066I EVM 启动 SPM_GUI。 所示的误差。 我们想知道这可能是什么原因。 EVM 已通电、因为 我们可以看到输出电压从0V 变为50V。 我们将 FTDI 软件狗连接交换到 J5 (10引脚连接器)、以防其反向连接、但两个方向都不允许 GUI 启动。 您有什么建议吗?

谢谢!

Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    我来检查一下。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    我让他们尝试卸载并重新安装 FTDI  驱动程序、但这不起作用。 我们已经尝试了 π 指挥官和 SPM_GUI。 笔记本电脑可检测到 USB 转串口、而不会出现任何问题。

    谢谢!

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    我们可以从客户处获得设置映像吗?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了从 FTDI 电缆到 EVM 上的 J5的两次连接、彼此反相180度。  两个连接方向均不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shen:

    我来检查一下。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    有任何反馈吗?

    谢谢!


    沈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shen:

    请勿将完整的白色带状电缆连接到 LM5066i EVM J5连接器。 根据上述两幅图、采用3根母对母单股线并适当地连接 SDA、SCL 和 GND。

    此致

    Kunal Goel